This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN74ALVC164245 5V转3.3V输出异常问题

Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC164245

用SN74ALVC164245 做接口电平转换,5V转3.3V。

36pin 2A1输出异常,正常输出为3.3V,现在只能输出1V以下的电平。此产品已量产多批次,现召回部分1PCS不良品,原理图和PCB如下:

不良品已丢失,无法做一进步的测试确定问题。帮忙依据以往的经验定位问题点以及提供相关防护措施,谢谢!

  • 您好,只有2A1这个引脚输出不正常?其他通道都是正常工作的是吗?
    另外,上电过程中,OE是否是一个由高到低的过程?还是直接将OE 拉低?建议上电过程OE是一个由高到低的变化过程。
    最后,我看电路中芯片型号为LVC245MDGGREP,我们没有这个后缀的型号,所以确定下型号,或者您是从哪儿购买的?
  • 您好,只有2A1输出不正常,其他都正常,OE遵照规格书的建议通过一个5.1k的电阻上拉至3.3V,上电过程应该是由高到低的过程。此种情况,是否可能是静电或过压打坏?此芯片用于机车传动系统中控制板中,已与驱动板做了高压隔离。
  • 您好,这款电平转换器件有ESD防护,ESD rating为HBM为+-2000V,CDM为+-1000V。
    您说的过压现象,也就是EOS吧? 我认为不能排除EOS造成的芯片部分损坏。

    那么在使用过程中,是否有做其他动作?比如VCC断掉,或者其他情况?因为这款器件没有Ioff特性,如果Vcc突然为0的话有可能导致器件损坏。
  • 这个问题是在机车工作过程中发生的,有可能是EOS导致的损坏。针对EOS问题,是否有比较合适的防护措施?是可以接受小幅度改板的,比如增加TVS防护管。
  • 您好,即使增加TVS,或者内部集成有二极管,EOS也是有可能造成芯片损坏的。
  • 有什么防护措施可以借鉴吗?
x 出现错误。请重试或与管理员联系。