This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN65hvd3082E的最大功耗问题



大家好,我想知道这款485芯片的最大功耗是多少

这里功耗是这样计算吗?60mA*5V=0.3W?

还有这个P(AVG)是不是功耗?这个和continuous power dissipation又有什么区别?

  • 您好,60mA*5V=0.3W算是最大的输出功率吧,如果计算总的最大功耗还需要加上静态功耗,即为静态电流Iq*Vcc.
    P(AVG)指的是平均功耗,指的在datasheet中的测试条件下,多次测量下来的功耗的平均值。
    continuous power dissipation指的是连续输出的功耗,因为有时候输出能达到peak 值,但不是指的连续输出,只是某一时刻的peak值,而continuous指的是能够连续输出的电流大小,这个值要比peak值小。
    附图不是这款芯片数据手册上的吧?因为我在数据手册中没找到这个值.

  • 附图是max3082里面的,我实测功耗通信状态下也就60mW左右,怎么相差这么多?我百度查了这个continous power dissipation是指芯片所能承受的最大功耗(热设计考虑),好像和芯片自身的功耗无关?