This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMK04828 SPI无反应

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

LMK04828的SPI读取寄存器无反应,SPI根本无法配置LMK04828。

SPI信号波形如图,速率12MHz,请大神帮忙看看信号时序是否正确,问题的方向是什么,谢谢!!

  • 您好,通过时序看出,LMK04828 没有任何输出,SPI没有工作。 您输入什么频率的信号, 想得到什么频率的输出? 

    寄存器的配置建议使用TICSpro software来帮助进行配置。

  • 我们送的SPI时钟是12MHz,OSCin输入的是122.88MHz,CLK0~CLK2无输入。我们现在寄存器都无法读回,需要找出为什么SPI无法配置寄存器的问题。

  • 您好,SPI无法配置,无法读回,可以尝试先发最简单的指令,看是否SPI是否工作。
    您的问题和这个问题很类似,您参考下:
    e2e.ti.com/.../864266
  • 我们尝试了写(R2[0]=1),发现OSCin的直流偏置无变化,所以是不是基本可以认定SPI操作不成功?这个问题该怎么去排除?从波形来看,我们的SPI时序是否正确?谢谢!
  • 我们的LMK04828能够进行SPI访问和配置了,但是必须是PIN5的reset引脚悬空才可以进行SPI访问,请问为什么reset引脚不能接正常的高电平?