尊敬的TI FAE您好,
想请教一下关于TFP410有输入但是没有输出的问题,目前不确定是410输入的RGB数据有问题,还是TFP410没有配置正确,我们的数据传输流程是:SOC --> DS90UB925 --> DS90UB926 --> TFP410 -->CM2020 --> 显示器。
我的寄存器配置如下:
926的配置:0x02配置为0xf0,0x03配置为0xff
410的配置0x08配置为0xbf
-- SOC输出PCLK是74MHZ,分辨率是1280*720(实际计算值是1980*750)
-- I2C功能enable,PD引脚接地
另外还有个疑问:
1,发送端的检测信号HTPLG对410输出是否有影响,目前检测出高电平,应该表示连接到了接收端吧 ?
2,410寄存器0x09的RSNE也是检测作用,是否和HTPLG检测功能重复 ?目前读出0(表示没有检测到)