This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MDC/MDIO Buffer芯片选型



Hi,

我们现在有一个新项目,有在寻找一颗支持热插拔的MDC/MDIO Buffer芯片,两侧电源支持1.8V,10M频率,请帮忙看看TI有没有相对应的芯片,谢谢

这个系统一端是Phy一端是激光switch,由于激光switch无法支持热插拔,故中间需要一个转换芯片来实现热插拔。

  • 您好,您需要的buffer是既能适用于MDIO,也能适用于MDC是吗? 因为MDIO 是双向的,open drain信号,而MDC是push pull, 单向传输信号,所以如果选择的buffer 适用于MDC的话,可以选择LVC或者AUC系列的buffer芯片,比如SN74LVC244 等。 如果需要双向信号传输的话,LVC系列就不适合了。