This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IMX8无法识别HUB设备TUSB8020B(linux系统),请帮忙检查原理图是否正确 ?

  • 您好,linux系统下识别不到,那么windows系统下是否有尝试?
    因为TUSB8020 不论在windows还是liunx下都不需要专门的driver,所以建议先看下是否windows下能识别到。
  • 你好 windows底下也无法识别,我们I2C上面的上拉电阻以前是1.5K ,但是后面更换为4.7K以后发现有分压现象,请问这颗芯片I2C这两个pin脚有写着PD,在什么状态下PD会起作用?PD的值是多少?
  • 您好,这两个引脚内部已经下拉,这样的话,如果这两个引脚不使用的话便可直接悬空,就无需外部再做下拉处理了,PD的值并未给出。

    正常作为SMBUS接口使用的话,需要上拉的。
  • 您好,现在我可以查询到HUB芯片的I2C地址了,但是3.0的转换还是没有成功。搜索不到Superspeed deviece。GRSTZ引脚一直为3.3V的电压。请问可能是什么原因?
  • 你好,我们现在有两种板子,现象都不一样,有一个板子HUB可以工作了,但是I2C总线上查不到这个设备。
    另外一块板子,I2C总线上能查到这个设备,但是HUB不工作,在命令行输入i2cset -f -r 4 0x44 0xf8 1 这个命令 下端口PORT2可以工作了,PORT1还是无法工作。电路一模一样,请问这是什么原因??
x 出现错误。请重试或与管理员联系。