This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,您是使用的什么FPGA?
register 91 和9C是LMH1297 在CD mode下和Arria 10 FPGA 搭配使用时,配置环路带宽的寄存器。
可以在LMH1297的产品主页上申请下LMH1297 programming guide(SNAU204)这篇应用手册。
您好!使用的是XILINX 的FPGA,XC7K系列的。现在想确认的是LMH1297硬件按框图这样连接,前端的10GbE SFP能否经过LMH1297后,FPGA解码出来。相同的FPGA,使用LMH1219输入10GbE SFP后,再给FPGA,FPGA是可以解码出来的。
您好,看了下LMH1219和1297的区别之后,LMH1219 更适合这个应用。
我再确认下,CD mode下是否能解码出来。
您目前有解码尝试过吗,是否有出现什么问题吗?
您好,在EVM 产品主页上没有提供layout gerber文件,但是在EVM user's guide中给出了top层和bottom层的布线图,可以参考下。
另外我也帮您再确认下是否有gerber文件可参考。
您好,美国工程师的建议也是,在您的这个应用上,也是希望使用LMH1219 来替代1297,将SFP输出接在LMH1219 的输入端,然后使用FPGA进行解码。
您好!这个文档我也下载了,但是里面只有TOP层和BOTTOM层,其他层的没有!所以能否提供参考PCB,谢谢!