Other Parts Discussed in Thread: BQ2970
HI,
请问下BQ2970,在单独使用锂电池放电放电MOS 不会导通?
外接输入12V,经过降压5V,往单节锂电池充电,没有问题。但是放电测量放电MOS没有导通
12V不接时,单独使用电池接到VBAT+和VBAT-,DOUT的MOS不导通。必须要12V接上后再关掉12V,电池才能正常放电,此时放电MOS处于导通状态
我想问下这个芯片是不是不能单独放电,必须要外接电源后才能单独放电
不接12v外接电源的情况下,我把DOUT的DS两端短接后,只接电池,这时能正常放电
thanks.