This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于TIDA-01243 USB-C™︎ Mini Dock EVM 和 TIDRRX5 设计区别

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01243, TPS65982, HD3SS460

TI 技术支持你好,

关于TIDA-01243 USB-C™ Mini Dock EVM的设计。

我们最近有一个车载后装方案需要用到手机TYPE C 转HDMI 输出,同时能通过外部的5v/1.5A对手机充电。最近购买了一个你们的EVM板子还在路上,目前主PCB已经开始设计中。。。

请问这个评估板买来就可以像市场上成品一样进行常规的连接充电显示输出测试吗?需要做固件刷写设置什么的吗?

另外看到 TIDRRX5 参考设计里面的功能就是少了一个USB HUB 对吗? 我可以在这个参考电路里面增加一个普通的USB HUB 电路吗?因为我们只需要额外一个USB port来连接无线键盘即可。

谢谢指点。

  • 您好,TIDA-01243 需要对TPS65982和TPS65986进行配置,可以通过外部SPI flash 进行编程。
    User's guide中也给出了How to Program SPI Flash (TPS6598x) using Aardvark SPI Controller 的步骤可以参考下:
    www.ti.com.cn/.../tiduc52.pdf
  • Kailyn 你好,谢谢你的回复。

    其实我们不需要用到TPS65982这部分功能,所以想简化一下电路。所以我想使用你们另外一个参考设计来增加USB HUB多一个USB-A端口不知可行? 请教如何选择你们的USB HUB IC及如何连接到这个电路中(USB 2.0就能满足需求)

    非常感谢指点。

  • Hi Kailyn, 谢谢你的回复, 我已上传了图片是我们需要的应用方案,请指点。
  • 我是想在TI 的TIDRRX5这个参考设计中从HD3SS460 那边增加一个USB HUB电路,提供一个USB A 端口来连接无线键盘鼠标就可以了。请问有相关的参考设计吗?谢谢
    www.ti.com/.../tidrrx5.pdf
  • HI Kailyn, 如果我使用TIDA-01243的设计方案的话,可以把TPS65982 和 65986改用为其它型号的(非BGA )吗?因为如果我们选用BGA的IC在产品中,就需要提供BGA的检测报告给客户,但是我们自己没有BGA组装检测的设备。谢谢