This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMX2594使用问题

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

你好, TI的工程师们:

       我们目前在学习使用LMX2594,有如下两个疑问:

  1. TI 使用LMX2594如下的参考设计里面的实验例子(100Mhz参考,200Mhz鉴相频率,9Ghz输出)好像并没有用到SYNC功能?
  2. 如果客户使用两片LMX2594采用文档里面的方法让LMX2594只工作在整数模式下,且不使用VCO的分频器(Out Divider=1)的话是不是完全可以不用这个SYNC功能,也能实现比较好的同步?

  • 您好, 图片未能显示,可以将图片以附件的形式插入。

    另外, 关于整数模式的话, 可以参考datasheet Figure27的流程。
    如果CHDIV=1,不需要sync。 如果CHDIV不等于1, 那么进行category 1,无需通过软件即不用 VCO_PHASE_SYNC = 1 ,提供sync 脉冲实现同步 。

    如果CHDIV>6, 为category 2 sync, 需要 VCO_PHASE_SYNC = 1 ,并且提供sync 脉冲来实现同步。
  • 您好,我想请问下 ,我现在出9.7G的频率,配置完100多个寄存器以后没有频率出来,硬件问题已经排除。我按照官方的仿真软件的寄存器配置的,然后修改了几个寄存器,把整数及小数部分确认了。但是一直是一点频率都没有出来
x 出现错误。请重试或与管理员联系。