TI E2E™ 设计支持论坛将于 5 月 30 日至 6 月 1 日进行维护。如果您在此期间需要技术支持,请联系 TI 的客户支持中心寻求帮助。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

同步网络中的高性能线卡时钟解决方案

http://www.ti.com/cn/litv/pdf/zhca493

摘要: 作为一种高性能、低成本的线卡时钟解决方案,LMK04800 可以实现传统的SDH/SONET 系统时钟和分组交
换网络中的同步以太网时钟频率的灵活转换,同时提供150fs 级别的低抖动性能,满足Telcordia GR-253、ITU-T
G.813、G.8262 抖动产生规格约束下~10Gbps 高速率线卡参考时钟的应用需求。同时,作为一款模拟锁相环,
LMK04800 突破了传统模拟锁相环保持性能设计的缺陷,内部集成DAC 实现高准确度保持性能所需的压控电压控
制,可以辅助参考时钟切换下输出时钟实现平滑/无缝地转换。
本文基于同步定时方案的系统设计要求,分析了线卡业务板上的时钟方案,重点分析了基于LMK04800 系列
高性能时钟滤除器实现平滑切换的解决方案,尤其是为了满足高速线速率的应用场景。

  • 对于LMK04800系列的产品,如何满足ITU无缝切换标准,有没有一个完整的测试方法说明和报告呢?

     仅从产品datasheet上看,没有任何关于这方面的描述,

  • Hi Wanda,

    LMK04800是1颗通用的时钟去抖合成分发器件,在同步网络设备的主时钟卡中不是很合适,但是可以在线卡中使用,应用笔记描述的就是约束参考源相位差和本身环路参数时获得的不同性能。换句话说,如果不对时钟参考源做任何相位差的约束,所有无缝切换的压力放在LMK04800上,那么就太难为LMK04800了。 LMK04800的最大优势是低抖动。我们会在下一代的时钟芯片里增加对ITU-T G.813, G.8262的支持。

     

    Best Regards,

    Shawn