This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB953+DS90UB954 传输图像显示不完整



 TI的工程师,您们好!目前我们正在使用TI的UB953EVM  和UB954EVM  。我们自己做了一个SNSOR (IMX274)的接口板与UB953EVM链接,一个接口转换板与UB954EVM链接。IMX274链接在我们的核心板上时候显示图像是正确的。然后我们通过UB953EVM-UB954EVM链接之后,首先配置了寄存器值,然后再加载IMX274驱动。得到的图像显示不完整。通过TI的Analog LaunchPAD软件显示查看到一些统计值。我想问下这样的图像该怎么调整才能得到正确。我看了论坛有个朋友他也遇到过这样,说降 低了MIPI的速率解决。我没有找到怎么降低MIPI信号的速率。麻烦指点下。谢谢.

  • 我们的寄存器配置为 0x4c 0x01;0x58 0x5e;0x32 0x01; 0x33 0x03; 0x20 0x20; UB953端配置了0X02 0X03; 我们sensor部分设置的分辨率是1080P60 但是我们从统计来看 是Horizontal:2898bytes Vertical:1103lines 。
  • 您好,953 可以配置成1lane, 2lane以及4lane的模式,并且each lane的data rate最大为832Mbps。

    所以图像不完全,我怀疑是sensor那边的配置问题,配置为几lane,带宽达到多少,从而判断953 使用1,2lane还是4lane 模式。

    另外,954这边的话,可以看下寄存器0X4E的bit 4 是否FIFO 数据有溢出现象。

  • 希望能留个邮箱或联系方式,想和您交流下转接板的一些问题