各位专家,大家好,
最近使用贵公司的产品SN74LVC16T245和SN74AVC16T245,现在有点疑惑,想咨询一下各位专家
①这两款芯片都能同时开启16通道进行工作吗,我看规格书上面的参数,写着数据的测试都是单通道进行的,如果我要用到16通道,是不是得用几个芯片才行
②就是我无意中测试发现LVC16T245的产品在上电的时候有点问题,具体的测试情况是,DIR和OE都接着VCCA,然后在VCCB先上电,后面再开启VCCA,然后输出端就有一个脉冲,AVC的产品就不会有这种现象,请问这是怎么回事