This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

两个以太网PHY之间没用网络变压器可以直接互联吗?

我在电路板上使用以太网PHY芯片DP83867和microchip公司的以太网交换芯片KSZ9477S(集成PHY)中间没有用网络变压器直接连接,这样可以吗?
中间还需要其它匹配电路,或是用电容耦合方式? 可以确定这两个PHY都是电流驱动类型的。
  • 加变压器的主要目的有三个, 一是不同电平之间相互耦合,二是增加传输距离,三是起到隔离作用,增加抗干扰能力。

    所以如果两个PHY之间加上电平匹配电路,那么不考虑隔离和传输距离的话,也是能正常工作的。

    datasheet中推荐的是DP83867 和RJ45之间加上变压器。

  • phy-phy之间 AC 耦合我用过,可以的
  • 你好,我的两端PHY都是电流驱动类型的,我没用AC耦合,直接连接的,这样也可以的把?

  • 你好,我的两端PHY都是电流驱动类型的,我没用AC耦合,直接连接的,这样也可以的把?
  • 您好,两片PHY是同一型号吗?如果是同一型号, 可以参考datasheet中有没有介绍back to back的应用,是否支持电容耦合, 是否有做过实验来验证,因为IEEE标准中是通过变压器来进行隔离的,不是通过电容耦合的方式。
  • 一端PHY是DP83867, 另一端是交换芯片KSZ9477S集成的PHY, datasheet里没有提到back to back应用,目前可以确定是这两端PHY都是电流驱动型的,我是在其它网上看到有说如果是电压驱动型PHY可以通过AC耦合连接,如果是电流驱动型PHY就可以直接连接,我现在设计中是直接连接的,可以通信,但不是很稳定,有时候能通信,有时又不通,不知道是不是和这里没有用AC耦合连接有关联!

  • 您好,这个还没有相关测试数据说明DP83867和其他PHY AC耦合测试的结果。
    但是安全起见,符合IEEE标准的话,还是使用变压器进行连接。
    您也参考下这个帖子中是关于DP83869 和其他PHY AC耦合连接的讨论:
    e2e.ti.com/.../791896