请问有没有HDMI转LVDS的方案推荐,我的HDMI输入是225MHZ的,没有音频,我搜索了论坛最高是165MHZ的。
另外我想要HDMI转LVDS是因为想把HDMI做隔离处理,目前想到的是转成LVDS再用芯片隔离,不知道有没有其他可行的思路推荐,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问有没有HDMI转LVDS的方案推荐,我的HDMI输入是225MHZ的,没有音频,我搜索了论坛最高是165MHZ的。
另外我想要HDMI转LVDS是因为想把HDMI做隔离处理,目前想到的是转成LVDS再用芯片隔离,不知道有没有其他可行的思路推荐,谢谢!
您好,HDMI转LVDS的方案可以通过HDMI receiver 和LVDS transmitter 来实现,比如TFP401A+SN65LVDS93A。
但是TFP401A的时钟最大是165Mhz,不能支持225Mhz。
但这个TFP401A只有165MHZ ,不能接受我原来的225MHZ HDMI,有没有其他方面的推荐呢。
另外还有没有其他方向的解决方案,让我能实现HDMI的电气隔离传输呢?
您好,是的,TFP401A的像素时钟最大为165Mhz,不能满足您的应用。
DS90UH949A 这款serializer可以实现HDMI转LVDS, 像素时钟最大210MHz,最大支持的分辨率2880x1080。 可以满足您的要求吗?
您需要的是支持多大分辨率? 因为时钟直接决定分辨率大小。
我们的分辨率是2200*1125*60p,12bit,所以HDMI TMDS CLK是222.75MHZ,比210MHZ高的。