This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TCAN4550内部的CANFD收发器能否旁路掉

Other Parts Discussed in Thread: TCAN332

TI工程师您好,因为我们的产品需要加CAN收发器隔离,而4550内部已经集成了CAN收发器,能否通过配置寄存器将4550内部的收发器旁路掉,使4550输出的CAN信号为原生信号,通过外部的CAN隔离收发器传输出去

  • 建议你选择TCAN332这种
  • 您好,因为内部LDO输出电压VCCOUT是给内部transceiver 供电的,所以我们可以通过bypass 内部LDO的方法,从而shutdown 内部transceiver。

    那么我们可以不给Vsup上电,只给VIO上电。但这样的话transceiver  shutdown应该是没有输出的。 可以实际测试验证下。

  • 我们按照您的描述 只给Vio供电,Vsup撤掉后,SPI访问寄存器值异常,测Tx Rx也没有信号,是否可以通过软件来配置旁路内部收发器?

x 出现错误。请重试或与管理员联系。