This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LIN接口的电源塌陷问题



在做LIN接口的时候发现,通讯时12V供电电源会随信号的发送发生塌陷(△V=100~200mV),刚开始以为是供电电流过小导致,加大供电电流后,仍会出现此现象,由于此前没有做过LIN,不清楚这个现象是否正常,LIN芯片为NXP的TJA1024,麻烦各位大神分析一下,也想知道TI的相关产品会出现这种情况吗?下图黄色为12V供电电源,绿色为信号。

  • 您好,这个电源接在其他器件上会出现这个问题吗? 我认为和LIN关系不大,或者用实验室的数字电源给LIN供电,是否能正常工作?
    或者 您也可以咨询NXP的技术支持咨询下是否有遇到过类似问题。
  • 您好,首先谢谢回复。我比较过你家的TLIN2021和NXP的TJA1024的手册,发现你家的VSUP也会随信号的发送而变化(即我说的出现塌陷,第20页),我单独用数字电源供电,防反二极管的负端也会出现电压的波动,即塌陷。