This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于AM26C32输入单端信号的问题

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32

实验测试:在INCENC_V-输入VCC_+5V的电平,在INCENC_V+输入0-5V的频率为1MHZ的方波-占空比为50%,前端的匹配电阻会影响输出波形的占空比;

1R248=R228=10K,R234=R232=3.3K,可以得到一个占空比基本无变化的方波,但是波形整体滞后92ns。

当保持R248=R228=10K不变,R234=R232=2K,可以得到一个占空比减小的方波。

当保持R248=R228=10K不变,R234=R232=6.2K,可以得到一个占空比增大的方波。

以上结果原因未知????请解答    原理图和测试波形如下:

  • 图中滞后的方波是输出波形,超前的50%占空比的是输入波形
  • 您好,您是想使用AM26C32单端输入信号是吗?
    本身这是一款422接收器,我们都知道422 用的是差分信号,如果您使用单端信号,那就失去了差分信号的优势了。
    如果要使用单端信号,那么单端输入比如A 作为输入,它的幅值范围也是要满足Table1 真值表中的差分输入Va-Vb范围,输出才能正常。
  • 您好,您是想使用AM26C32单端输入信号是吗?
    本身这是一款422接收器,我们都知道422 用的是差分信号,如果您使用单端信号,那就失去了差分信号的优势了。
    如果要使用单端信号,那么单端输入比如A 作为输入,它的幅值范围也是要满足Table1 真值表中的差分输入Va-Vb范围,输出才能正常。
  • 的确是想用AM26C32输入单端信号,我们是做驱动器产品,由于编码器那边客户有时候会用到单端输出的,为了兼容想通过调整电阻的阻值来兼容差分输入与单端输入,但是在调试过程中遇到上图中波形的问题,所以想咨询下这个26C32内部电路什么原因导致了这个占空比的改变,并且在1MHZ 2MHZ 3MHZ输入频率的情况下 输出占空比的结果又不一样,然后这个C199的纯在与否也会影响输出的占空比。求助求助!!!!!
  • 您好,我想您的应用还是偏离了AM26C32的应用,单端输入的话是也要满足它的真值表,才能得到想要的输出。因为AM26C32满足422的电气标准,+-7V共模电压,+-200mV的差分输入阈值。所以如果您的应用不是RS422,电气参数不能满足它的要求的话,只是用来做驱动的话, 建议选择其他驱动器产品呢。
  • 你好,可能你偏离了我的问题!!!首先:我们是做伺服驱动产品,AM26C32大部分正常运用都是将编码器的差分信号转为单端信号到CPLD,但是考虑到有个别编码器的输出信号是单端信号,所以想通过外部将INCENC_V-端接到VCC_+5V,在INCENC_V+端接入编码器的单端信号,但是在实际测试中发现在高频200k以上输入时,输出的占空比严重改变,并伴随阻值的不一改变的不一样,所以想了解26C32的内部详细T拓扑,或者能得到一个详细的解答,是什么原因导致这个占空比变化?????
  • 您好,内部详细拓扑架构没有提供,针对您的这种应用,我帮您到英文E2E上咨询资深工程师问一下:
    e2e.ti.com/.../908085