TXS0108E为一个4输入,4输出的器件,我需要使用其中
需求1:2个 IO用于实现IIC电平转换,
需求2:另外1个IO实现单端信号,用于做低速使能等高低电平切换等。
需求3:另一个Io用于做LVCMOS1V2的单端 30Mhz的时钟电平转换1V2转1V8,
问题1;TXS0108 E内部有上下拉电阻 ,而IIC的CLK和DATA标准要求开漏,如果外设已经内部已经有上拉电阻了(一个成品设备模块),有什么影响?如何处理?
或者说如果将TXS0108E用于IIC接口,输入和输出的电阻如何配置?
问题2:这4个IO默认是什么电平状态? 是否可以通过外部增加上下电阻来固定其初始状态?
问题3:是否以满足30Mhz的时钟速率电平转换