This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB953 Layout?



如下图标注线这里要求从RF座子到FB1段的走线满足两个条件,(1)控制阻抗50欧姆,(2)具有足够的载流能力,问题点:我们现在是四层板,这段走线参考L2层控制阻抗做出线宽0.1-0.15mm之间,但是我们平均电流300-400mA,对于过电流的话来说,这个线宽偏细,理论电流只能100mA左右,请问贵司这里是怎么处理的?

  • 您好,图片显示不出来, 一般情况下,layout时我们要尽量保证线宽够需要的电流,所以要么就增大线宽, 如板不能允许增加导线宽度,网上也有很多这方面的建议, 比如在导线增加一层 Solder 层(一般 1毫米的导线上可以增加一条 0.6 左右的 Solder 层的导线,当然你也增加一条 1mm 的 Solder层导线)这样在过锡过后,这条 1mm 的导线就可以看做一条 1.5mm~2mm 导线了(视导线过锡时锡的均匀度和锡量)
    另外,您指的是Poc部分的走线吗? 可以参考Poc design guideline of DS90UB953:
    www.ti.com/.../snla272.pdf