今天碰到一个比较奇怪的问题,不知道有没有人可以解答一下?
参考LMX2582的Datasheet,LAYOUT了一块板,调试完成,输出频率与预期相符。但是输出波形却不太理想,
主要表现在:
(1)频率在500MHz~2GHz之间,波形失真严重,看上去是过冲的表现。目前只观察了三个频点:500MHz/1GHz/1.6GHz。
(2)2GHz以上,输出波形看着像标准正弦波,目前只观察了2.4GHz/2.5GHz。
疑问:
(1)LMX2582输出是否是跟随Fosc波形变化的?Fosc为标准方波,型号:CWX813-100.0M,与LMX2582EVM板器件一致。
(2)LMX2582畸变的原因是否与内部Buffer有关?
是驱动过强导致的吗?输出功率目前设置为满量程(63),output buffer of output A 使能, 附配置如下图示。(buffer是不是应该disable掉?)
第1次调试高速信号,请了解的大神们给点思路。谢谢。
波形图没来得及上传,明天再补上。