This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB926Q 诊断问题

最近在调试DS90UB926Q1 ,设计诊断程序的时候遇到点问题

诊断过程描述: 1、上电阶段对926进行 BIST检测,PASS = HIGH 通过

                             2、周期检测LOCK pin  或者 0x1c 0bit ,当 为HIGH时是接收到了图像数据,反之 图像数据丢失或者连接异常

  在1 和2 过程之间, 主机也就是925 端的CPU 开机初始化时间会比较长,只有开机APP启动后才能输出 图像数据, 也就是在这之前我检测lock pin 电平都是低电平,在这段时间内如果有断开连接的事件发生了

 1、 我怎么能检测到该事件 

 2、是不是只有在FPD link上有数据发送的时候才能检测到故障(短接、开路),  通过link error count 和  lock pin;

 3、Analog LaunchPAD 中的 检测 Deserializer 连接的机制是什么样子的;