This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TDA4VM CSI問題

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, DS90UB960-Q1, DS90UB954-Q1

看了TDA4VM的CSI介面有兩個CSI0和CSI1各有4個通道,

想要用CSI0接ds90ub960-q1用4通道接4個攝影機做AVM,

CSI1接ds90ub954-q1兩個,各使用2通道各接2個攝影機共4個攝影機做DMS及Front camera,

可以各自獨立(AVM一組,DMS一組,Front camera一組)及同時運作嗎?

  • 您好,能否附上您的应用框图,更好的便于分析您的应用?
    因为TSA4VM 属于processor的芯片,所以我这边可能只能帮您解决DS90UB960的问题, 建议把框图附上,便于分析。
  • 您好,DS90UB954或者DS90UB964 应该是和Serialier搭配使用的。您这边接的AVM,DMS,IR camera都应该和Seriliazer接在一起,然后Serializer的输出通过FPD link和DS90UB954/DS90UB964接。

    即这样的一个流程: Camera-Serializer-Deserializer(UB960/UB 954)——TDA4VM.

    另外,我认为AVM一組,DMS一組,Front camera一組之间是可以独立工作的。
    而UB本身就是四个通道的,可以和4个serializer一起使用,所以和UB960搭配使用的4个camera可以同时运作,但要注意四个camera 同步。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。