This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TCA9548A问题请教

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

TCA9548A的地址引脚A0,A1,A2悬空后,其地址是多少?

  • 您好,不建议悬空,通过接GND或接VCC来决定8个从机地址呢.
  • 您好,非常感谢你的建议,但是我这边有个设计,参考了客户发来的电路,客户将A0,A1,A2悬空处理了,所以我想请教一下,如果悬空处理了,地址会是多少?
  • 您好, 悬空处理的话,没有从机地址可以写,因为根据芯片datasheet中的地址表格中可以看到, 8个从机地址,要么将A0~A2拉高,要么拉低,没有悬空处理的方式.

    有些芯片的地址引脚可能会给出悬空,拉高拉低等不同方式的地址,但是TCA9548A这款没有.

  • 您好,再请教一下,TCA9548A数据手册中写的推荐工作温度:-40℃-85℃/3.6V-5.5V供电条件,-40℃-125℃/1.8-3.6V供电条件,这个温度范围内,长时间高低温切换时,工作可靠吗?比如温度在-20℃-85℃之间,不停的低温,高温变化。
  • 您好,在这个温度范围内长期工作是没问题的,但是不停的高低温交替的应用, 我这边暂时没有相关方面的测试报告可以参考呢。
    如果有需要,我这边可以帮您确认下,比如您的高低温切换频率是多少? 固定的高低温切换,还是变化的高低温切换?
  • 非常感谢,麻烦您帮我确认一下,我这边的设计应用是测试设备,准备将这颗芯片所在电路板放置到高低温试验箱内,温度切换有三个点,-10摄氏度,25摄氏度,80摄氏度,由一个温度点到另一个温度点变化的持续时间约2小时(比如-10摄氏度到25摄氏度再到80摄氏度变化,过程是-10摄氏度持续2小时后将高低温实验箱设置为25摄氏度,然后再过两小时,将高低温试验箱设置为80摄氏度,再过两个小时,一个周期结束),一个周期约6小时。

  • 您好,我这边已经帮您确认,三种温度下都是在操作温度范围之内,所以性能上是没有问题的。
  • 非常感谢您的解答!