This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

sn65mlvd040芯片应用终端电阻和负载电阻疑问

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD040

 我在使用sn65mlvd040进行多点通讯时,1.想确认是否只在远端加100欧的终端电阻即可,类似下图
       
           2.sn65mlvd040资料显示可以支持30-55欧姆的负载,这个负载指的是哪些?(差分输入阻抗   线阻抗   终端电阻?)
           3.资料中有时出现50欧姆的负载,有时是100欧姆,这个是有什么区别?
            
                 5.我目前电路中多点连接时,在每个接收端都增加了100欧的终端电路,电路也正常工作,这样是否会影响长期稳定运行,是否有潜在隐患?
  • 您好, 图片都未显示出来,您指的资料可以把链接附上,也可以把资料的书号附上,方便分析。
    30~55ohm的负载,指的是驱动的负载的阻抗大小。
  • 您好,是的 ,终端匹配电阻只需要在离driver最远端的靠近receiver端加上即可。
    2. 资料中的两个负载电阻我也看了,其中100ohm负载电阻是根据LVDS的 644& 644-A的标准, 而MLVDS遵循的是TIA/EIA-899标准。 Figure 5和Figure 6 分别测试了LVDS 和MLVDS在满负载量程范围下的驱动能力。
    3. 不建议在每个节点上都加上匹配电阻,我们知道,比如LVDS的终端匹配电阻是100ohm,如果我们在每个节点上都加了匹配电阻,那么总线上的阻抗就会变化,比如两个节点的话,每个节点的匹配电阻就应该是200ohm(我们需要总的阻抗为100ohm),那么会引起信号反射,另外,如果我们需要再加其他节点的话,那么为了保证总的阻抗在100ohm的话,每个节点的匹配电阻值又会发生变化。

    关于 阻抗匹配, 我们需要衡量的因素主要和信号的data rate,cable长度,节点数量,成本,环境等方面,所以在实际设计中我们需要考虑这些方面,比如在data rate比较低,cable不长的前提下,我们可能由于cost的因素就可以无需加上终端匹配电阻。

    回到您的问题上,目前您的每个接收端都加了匹配电阻,应该是您的data rate并不高,另外,节点也不多,所以信号的反射影响并不大。 如果这些都能接受的话,影响应该不会很大。
  • 您好!非常感谢您的解答,支持30-55欧姆的负载,这个负载指的是差分输入阻抗 线阻抗 终端电阻一起吗?
  • 30~55ohm指的是就driver 驱动负载的能力,最低负载可以达到30ohm。
    另外,sn65mlvd040 是遵循的MLVDS TIA/EIA-899 标准,所以它的总线阻抗应该是50ohm,所以datasheet中描述30~55ohm的负载。
    因为MLVDS 多点通讯的拓扑结构,可以是多个driver和多个receive,r所以匹配电阻应该是在cable的两端都需要端接100ohm,并联后总的阻抗应该为50ohm。 LVDS的拓扑和RS422一样,一个driver,多个receiver,所以只需要在离driver最远的receiver处加上匹配电阻即可。