This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB933-Q1 Fakra FPDLink 12V 供电影响到 I2C 通讯问题

目前我们碰到了一个问题,933+964 摄像头模组,964 可以 check 到 933 的 ID ,但是不能通过 964 操作 933 的 I2C 寄存器,进而无法检测到 933 上连接的 ISP 的地址,我们把 Fakra  FPDLink  线上的 12V 断开,模组的 12V 电源 单独外接飞线提供,让 Fakra  FPDLink 线上只有数据信号线,没有供电电流的时候 964 可以操作 933 和 ISP 的寄存器,感觉是只要  FPDLink 上有供电电流通过会影响 I2C 通讯,不知道是 933 模组 PCB 哪里处理有问题。