This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB940 mipi csi clock输出异常

你好,

我们再使用DS90UB940正常输出mipi csi信号的时候发现当我们断开FPDLink线,不连接串行器的时候,940芯片 mipi csi会输出变化的时钟信号,另外在断开的情况下,940的LOCK信号依然为高电平,并没有变成低电平。

  • lock为高电平,说明内部PLL已经锁存。 您的操作断开cable后,说明FPD link断开链接,现象为pass为低。
    没有断开cable之前,整个链接serializer+deserializer 能正常工作吗? 940输出时钟是否正常? 如果正常链接下,时钟输出正常,我认为没有问题,因为断开后输出状态应该是不确定的。
  • 关键是我们现在断开cable后LOCK还是为高,读对应寄存器也是被lock。

    另外针对你说的“断开后输出状态应该是不确定的”,我有个疑问是940的内部PLL锁存依赖的是通过fpd-link上解出来的,那在我们断开cable线之后,为什么mipi-csi的clok能输出时钟信号呢?另外针对这样的问题有什么方法能规避呢?

  • 您好,断开cable后的状态我需要再确认下。
  • 您好,断开serializer和deserializer 中间的cable之后,应该是失锁的,所以如果仍然输出lock是不正常的。
  • 你好,我们的理解也是这样子的,但是在我们在实际应用中,940在拔掉cable线之后不会失锁。所以想咨询下在什么情况下会出现这种类似情况,谢谢。

  • 您好,断开cable之后,请在UB940的输入端RIN0+/- 或 RIN1+/- 测量下,是否有噪音导致的输入端有信号,从而输出lock 有信号。