Other Parts Discussed in Thread: ISO7820LL
目前我司有一款产品,由两个设备中间通过一根线缆传输LVDS信号。
在EFT测试中发现有屏幕画面抖动的问题,所以想通过添加LVDS隔离芯片解决。
现在希望了解我们是只是用一颗ISO7820LL在接收端进行隔离,还是需要在两端都进行隔离?能否解决EFT测试导致的画面抖动问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ISO7820LL
目前我司有一款产品,由两个设备中间通过一根线缆传输LVDS信号。
在EFT测试中发现有屏幕画面抖动的问题,所以想通过添加LVDS隔离芯片解决。
现在希望了解我们是只是用一颗ISO7820LL在接收端进行隔离,还是需要在两端都进行隔离?能否解决EFT测试导致的画面抖动问题?
线缆长度五米。按照您的意思我们可以考虑把芯片放在屏幕端的信号输入接口后。
目前屏幕分辨率1080p,时钟频率74.25。还没有试过降低分辨率,目前现象只有在打eft快速脉冲群的时候出现。
加隔离芯片的话,加在LVDS driver和receiver之间,也就是LCD屏幕之前, 经过隔离之后的LVDS信号再进入LCD屏。
EFT快递脉冲时候出现的话,可以先不加隔离芯片, 建议在LVDS输出端加上TVS或者diod试试。
或者我们有专门用于LVDS 的ESD&TVS 抑制浪涌信号的保护器件验证下:
我们目前的lvds输出上有tvs,但是eft效果还是不好。想在屏幕接收端之前加隔离,不知道是否有效?