Other Parts Discussed in Thread: DS90UB941AS-Q1, ALP, DS90UB936-Q1, DS90UB940N-Q1
我最近使用贵公司的DS90UB941AS-Q1,我这边的话是使用LCDIFV2转MIPI DSI 然后接的你们的这款芯片。我反复看了DS90UB941AS-Q1的datasheet,但是还是有不清楚的地方。
1. 我只需要用DSI0的LAN0和LAN1作为输入,输出只有一路为DOUT0,采用的是Single-Link mode。我看芯片的内部框图中有一个PAT GEN模块,看起来这是一个内部的测试模块,所以我好像不需要用到它。因此对我的场景来说应该用不到这个模块对吧。
2. 我LCDIF这边的时序中,配置了VSW,HSW,VFP,HFP,VBP,HBP这些参数,但是看到DS90UB941AS的DSI Port0的寄存器配置中只有DSI_VSW、DSI_HSW、DSI_SYNC_DLY_CFG,感觉时序参数不全啊,所以这个时序究竟怎么转换,能够给一些建议,谢谢。
我看了一些相关的文档,只有描述Pattern Generator的文档,Pattern Generator中的寄存器有PGHBP,PGVBP等参数,看起来好像时序更全。如果能够针对我的场景提供简单的配置例程或者步骤的话,不胜感激!
@Kailyn Chen,@Amy Luo,我看了一些和这个芯片相关的问题好像你们有回复过,能不能给我一些建议,谢谢!