我用I.MX258的平台,原理图接口和开发板基本相同,只有DP83640 RESET在CPU端做了调整,软件已经修改了,调试过程如下:
1. DP83640上电后25M晶体正常,CPU可以检测到PHY
2. 链接网线后LED灯不亮
3. 链接网线后DP83640 的13PIN,14PIN,16PIN,17PIN没有任何波形(开发板上相同PIN脚有调制波)。
4. 启动几次后25M晶体不起振,X1(PIN34为0V),X2(PIN33为3.3V),晶体已经换了3次了。