This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我司在用TMDS181做产品,附件是原理图,
原理图中的R130已空焊,R137\R132\R84已改为62k电阻(暂时没64.9K)
现在的状态是:DDC通信正常,HDMI信号源可以识别到Xilinx,TMDS181器件一直工作在stand by模式,输入4K60的HDMI信号, 时钟状态能从默认的 1/10自动切换到 1/40说明能够检测到时钟但out端没输出(示波器无法测试到输出端的CLK波形,输入端有信号)
硬件配置:
1、pin1 SWAP/POL 悬空
2、pin10 I2C EN 62k上拉到3.3V
3、pin17 SIG_EN 62k上拉到3.3V
4、pin21/pin27 EQ_SEL/A0和A1 62k上拉
有如下疑问
1、62k代替64.9k是否允许,类似pin10这样的IO只有L和H两种状态,用10k之类的上下拉不允许吗?为何用64.9k,而且无法拉高到3.3V(只有2.56V),IC内部有强下拉吗?
2、IC可以检测到时钟,无法进入normal模式的原因还有哪些?
附原理图和寄存器信息,还请帮忙确认下
DP159 register. dump Page 0 (ADDR: 0x00 DATA: 0x54 ; (ADDR: 0x01 DATA: 0x4D ; (ADDR: 0x02 DATA: 0x44 ; (ADDR: 0x03 DATA: 0x53 ; (ADDR: 0x04 DATA: 0x31 ; (ADDR: 0x05 DATA: 0x38 ; (ADDR: 0x06 DATA: 0x31 ; (ADDR: 0x07 DATA: 0x20 ; (ADDR: 0x08 DATA: 0x01 ; (ADDR: 0x09 DATA: 0x02 ; (ADDR: 0x0A DATA: 0xB1 ; (ADDR: 0x0B DATA: 0x02 ; (ADDR: 0x0C DATA: 0x60 ; (ADDR: 0x0D DATA: 0x00 ; (ADDR: 0x0E DATA: 0x00 ; (ADDR: 0x0F DATA: 0x0F ; (ADDR: 0x10 DATA: 0x00 ; (ADDR: 0x11 DATA: 0x00 ; (ADDR: 0x12 DATA: 0x00 ; (ADDR: 0x13 DATA: 0x00 ; (ADDR: 0x14 DATA: 0x00 ; (ADDR: 0x15 DATA: 0x00 ; (ADDR: 0x16 DATA: 0x00 ; (ADDR: 0x17 DATA: 0x70 ; (ADDR: 0x18 DATA: 0x18 ; (ADDR: 0x19 DATA: 0x00 ; (ADDR: 0x1A DATA: 0x00 ; (ADDR: 0x1B DATA: 0x00 ; (ADDR: 0x1C DATA: 0x40 ; (ADDR: 0x1D DATA: 0x0D ; (ADDR: 0x1E DATA: 0x00 ; (ADDR: 0x1F DATA: 0x00 ; (ADDR: 0x20 DATA: 0x5B ;
dump Page 1 (A: 0x00 D: 0x00 ; (A: 0x01 D: 0x00 ; (A: 0x02 D: 0x00 ; (A: 0x03 D: 0x00 ; (A: 0x04 D: 0x00 ; (A: 0x05 D: 0x80 ; (A: 0x06 D: 0x20 ; (A: 0x07 D: 0x00 ; (A: 0x08 D: 0x40 ; (A: 0x09 D: 0x40 ; (A: 0x0A D: 0x40 ; (A: 0x0B D: 0x40 ; (A: 0x0C D: 0x00 ; (A: 0x0D D: 0x00 ; (A: 0x0E D: 0x00 ; (A: 0x0F D: 0x00 ; (A: 0x10 D: 0x80 ; (A: 0x11 D: 0x04 ; (A: 0x12 D: 0x00 ; (A: 0x13 D: 0x00 ; (A: 0x14 D: 0x00 ; (A: 0x15 D: 0x00 ; (A: 0x16 D: 0x00 ; (A: 0x17 D: 0x00 ; (A: 0x18 D: 0x00 ; (A: 0x19 D: 0x00 ; (A: 0x1A D: 0x00 ; (A: 0x1B D: 0x00 ; (A: 0x1C D: 0x00 ; (A: 0x1D D: 0x84 ; (A: 0x1E D: 0x00 ; (A: 0x1F D: 0x00 ; A: 0x20 D: 0x5B ; A: 0x21 D:0xE6;. A: 0x22 D: 0x01 ; A: 0x23 D: 0x00 ; A: 0x24 D: 0x38 ; A: 0x25 D: 0xE6 ; A: 0x26 D: 0x01 ; A: 0x27 D: 0x00 ; A: 0x28 D: 0x10 ; A: 0x29 D: 0x4D ; A: 0x2A D: 0x00 A: 0x2B D: 0x00 ; A: 0x2C D: 0x58 ; A: 0x2D D: 0xE6 ; A: 0x2E D: 0x01 ; A: 0x2F D: 0x00 ; A: 0x30 D: 0x00 ; A: 0x31 D: 0x00 ; A: 0x32 D: 0x00 ; A: 0x33 D: 0x00 ; A: 0x34 D: 0x00 ; A: 0x35 D: 0x00 ; A: 0x36 D: 0x00 ; A: 0x37 D:0x00;. A: 0x38 D: 0x00 ; A: 0x39 D: 0x00 ; A: 0x3A D: 0x00 ; A: 0x3B D: 0x00 ; A: 0x3C D: 0x2C ; A: 0x3D D: 0xE6 ; A: 0x3E D: 0x01 ; A: 0x3F D: 0x00 ; (A: 0x40 D: 0x01 ; (A: 0x41 D: 0x00 ; (A: 0x42 D: 0x00 ; (A: 0x43 D: 0x00 ; (A: 0x44 D: 0x00 ; (A: 0x45 D: 0x00 ; (A: 0x46 D: 0x00 ; (A: 0x47 D: 0x00 ; (A: 0x48 D: 0x5C ; (A: 0x49 D: 0xE6 ; (A: 0x4A D: 0x01 ; (A: 0x4B D: 0x00 ; (A: 0x4C D: 0x24 ; (A: 0x4D D: 0x5A ; (A: 0x4E D: 0x00 ; (A: 0x4F D: 0x00 ; (A: 0x50 D: 0xD4 ; (A: 0x51 D: 0xCF ; (A: 0x52 D: 0x01 ; (A: 0x53 D: 0x00 ; (A: 0x54 D: 0x38 ; (A: 0x55 D: 0x01 ; (A: 0x56 D: 0x80 ; (A: 0x57 D: 0x40 ; (A: 0x58 D: 0x01 ; (A: 0x59 D: 0x00 ; (A: 0x5A D: 0x00 ; (A: 0x5B D: 0x00 ; (A: 0x5C D: 0x01 ; (A: 0x5D D: 0x00 ; (A: 0x5E D: 0x00 ; (A: 0x5F D: 0x00 ; (A: 0x60 D: 0x04 ; (A: 0x61 D: 0x00 ; (A: 0x62 D: 0x00 ; (A: 0x63 D: 0x00 ; (A: 0x64 D: 0x02 ; (A: 0x65 D: 0x00 ; (A: 0x66 D: 0x00 ; (A: 0x67 D: 0x00 ; (A: 0x68 D: 0x38 ; (A: 0x69 D: 0x00 ; (A: 0x6A D: 0x00 ; (A: 0x6B D: 0x00 ; (A: 0x6C D: 0x80 ; (A: 0x6D D: 0xE6 ; (A: 0x6E D: 0x01 ; (A: 0x6F D: 0x00 ; (A: 0x70 D: 0x48 ; (A: 0x71 D: 0x03 ; (A: 0x72 D: 0x00 ; (A: 0x73 D: 0x00 ; (A: 0x74 D: 0xD4 ; (A: 0x75 D: 0xCF ; (A: 0x76 D: 0x01 ; (A: 0x77 D: 0x00 ; (A: 0x78 D: 0x16 ; (A: 0x79 D: 0x00 ; (A: 0x7A D: 0x40 ; (A: 0x7B D: 0x41 ; (A: 0x7C D: 0x00 (A: 0x7D D: 0xCF ; (A: 0x7E D: 0x01 ; (A: 0x7F D: 0x00 ; (A: 0x80 D: 0xE8 ; (A: 0x81 D: 0xCF ; (A: 0x82 D: 0x01 ; (A: 0x83 D: 0x00 ; (A: 0x84 D: 0x00 ; (A: 0x85 D: 0xF8 ; (A: 0x86 D: 0x00 ; (A: 0x87 D: 0x00 ; (A: 0x88 D: 0x02 ; (A: 0x89 D: 0x00 ; (A: 0x8A D: 0x00 ; (A: 0x8B D: 0x00 ; (A: 0x8C D: 0x00 ; (A: 0x8D D: 0x00 ; (A: 0x8E D: 0x00 ; (A: 0x8F D: 0x00 ; (A: 0x90 D: 0xDC ; (A: 0x91 D: 0xCD ; (A: 0x92 D: 0x01 ; (A: 0x93 D: 0x00 ; (A: 0x94 D: 0x5C ; (A: 0x95 D: 0xE6 ; (A: 0x96 D: 0x01 ; (A: 0x97 D: 0x00 ; (A: 0x98 D: 0x6C ; (A: 0x99 D: 0x00 ; (A: 0x9A D: 0x00 ; (A: 0x9B D: 0x00 ; (A: 0x9C D: 0x00 ; (A: 0x9D D: 0x00 ; (A: 0x9E D: 0x00 ; (A: 0x9F D: 0x00 ; (A: 0xA0 D: 0x00 ; (A: 0xA1 D: 0x00 ; (A: 0xA2 D: 0x00 ; (A: 0xA3 D: 0x00 ; (A: 0xA4 D: 0x00 ; (A: 0xA5 D: 0x00 ; (A: 0xA6 D: 0x00 ; (A: 0xA7 D: 0x00 ; (A: 0xA8 D: 0x00 ; (A: 0xA9 D: 0x00 ; (A: 0xAA D: 0x00 ; (A: 0xAB D: 0x00 ; (A: 0xAC D: 0x00 ; (A: 0xAD D: 0x00 ; (A: 0xAE D: 0x00 ; (A: 0xAF D: 0x00 ; (A: 0xB0 D: 0x00 ; (A: 0xB1 D: 0x00 ;