TI专家好,现有一款在研产品用到贵公司的TUSB9261,调试过程中我们是直接搭电路用的,发现一直找不到设备,后面查看手册,发现还有配套固件,所以麻烦帮忙确认以下几个问题:
1,这款芯片正常使用是不是一定要额外再烧录官网上发布的固件?还是我们直接从代理那买的芯片可以直接用,不需要额外烧录?
2,如果需要额外烧录固件,是烧录在芯片本身的ROM里,还是一定要烧录在芯片外挂的SPI FLASH里(芯片是不是一定要有外挂的SPI FLASH)?
3,附件是我们参考demo设计的原理图,请帮忙查看原理图设计有无问题。TUSB9261.pdf