目前调试遇到这样一个问题:设计使用的是FPGA+DP83867的PHY,引出RJ45网口到面板。由于FPGA的逻辑仅支持千兆GMII,不支持10/100/1000自适应,如果在单板加电后再插上网线,千兆接口是不能通信的。必须在单板加电前插好网线,开机后千兆网口才能正常通信。经测量,插或不插网线的区别为,PHY输出的RXC信号在不插网线时输出频率为2.5Mhz,插网线后输出频率125Mhz。
查看器件规格书,只有自动协商速率strap pin的设置,没有强制千兆的strap pin设置。
请问dp83867是否硬件配置的办法使一上电rxc就输出125MHZ,而不是2.5MHZ的频率