LMK04832和LMX2594都有根据控制信号的上升沿产生某一数量SYSREF的功能。
当LMK04832工作在clock distribution mode时,SYNC上升沿作为触发控制。
当LMX2594工作在master mode 时,SysRefReq的上升沿作为触发控制。
如果触发控制是一个周期信号,且周期恰好等于SYSREF周期 x 脉冲数量(寄存器为SYSREF_PULSE_CNT ),那么输出的SYSREF信号是为连续信号(continuous pulses)还是为间隔时间相等脉冲序列(pulse trains)?