This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB914不能LOCK

各位大神:

我现在用的是FPGA+DS90UB914+(SG1-AR0143RGB-AP0101-FPDLink摄像头模组);

目前的状态如下:

1,连接上模组后,在BISTEN模式下,LOCK,PASS都为高,但正常模式下,LOCK一直在跳变,PASS为高;

2,FPGA的I2C读写本地914是正常的,并且914的06寄存器的值也是913的地址0XB0,就是不能访问远程913和摄像头,

问题:

1,LOCK不为高是什么原因造成的?

2,FPDLIN对POC电源有没有什么特殊要求?

  • 您好, lock失锁的原因,首先检查下PCLK的频率,是直接camera提供的还是外部晶振提供的时钟信号?
    如果PCLK没问题, 因为您这里提到了您使用了Poc, 断开Poc,单独给UB913 和914供电, 看是否还会发生失锁现象.
    对于Poc的电源要求,建议是使用低噪声的LDO, 建议参考这篇关于Poc的design guide:
    www.ti.com/.../snla224.pdf
  • 1,检查914的PCLK时钟吗?我拿示法器测出来的PCLK,HS,VS的频率跟LOCK的频率是一样的,
    2,另外,模组采用的是外部时钟信号;
    3,我现在用的是现成的封装好的摄像头模组(内部是913+AP0101+AR0143),POC电源是断不开的,否则模组供不了电。
    问题:1,上电,914不做任何配置的情况下,与913能不能直接LOCK? 还是需要配置完寄存器后,才能LOCK?
    2, POC电源对开关频率有没有什么要求?
  • 同样的现象,当lock为高的时候,914的行场时钟正常,当lock为低的时候914的行场时钟为低。lock管脚输出的电平只偶尔为高。lock管脚的示波器结果为:

x 出现错误。请重试或与管理员联系。