This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UH949A-Q1 2K HDMI 转FPD-Link III 桥接器串行器

Other Parts Discussed in Thread: DS90UH949A-Q1, DS90UH949A-Q1EVM

请问DS90UH949A-Q1 2K HDMI 转FPD-Link III 桥接器串行器需要搭配MCU进行控制或是烧录固件吗?

  • DS90UH949A-Q1EVM开发板中的MCU在HDMI转FPD-link实际应用的设计中是否是必须的,如果并非必须,那么I2C配置引脚应该如和连接

  • 您好是必须的呢, FPD link中的双向通讯通过I 2C 来传输视频信号,像UH949 还可以传输音频信号, MCU是用来作为主机的.
  • 如果我只用来实现1080p的hdmi视频信号转fpd link也需要这个mcu的吗?还有一个问题是我看到手册中有关于edid配置的选择,其中四种配置方式具体需要如何实现呢?需要在硬件电路上加什么器件吗?

  • 您好, MCU是必要的,需要对serializer和deserializer 进行初始化,合理的上电顺序等等. 另外, EEPROM 的data 也是需要I2C进行配置的.
    至于其他寄存器是否需要配置, 那就看实际应用是否需要此功能.

    关于EDID 配置, 如果使用外部EDID数据的存储,那就需要DDC 和clock和data 和外部EEPROM连接, 需要外加一个EEPROM.
    external EDID的配置,建议您参考下这个帖子:
    e2e.ti.com/.../761596