Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
我在根据demo进行CAN配置,调试到方法void Init_CAN(void)的第二步TCAN4x5x_Device_ConfigureInterruptEnable(&dev_ie)的时候发现寄存器“Interrupt Enables (address = h0830 )”在文档中的描述和demo中实现的的结构体有差异。文档如下
在写入全0后通过SPI读取该寄存器时会返回0x809628FF,其中显示为保留位且只能读取的第9和12位可以被写入;另外返回值中的“8”对应的第31位bit在文档中也显示为保留位,但在demo的TCAN4X5X_Data_Structs.h中的对其描述为 //! @brief DEV_IE[31] : CANBUSNOM, CAN Bus is normal flag,当调用TCAN4x5x_Device_ConfigureInterruptEnable写入该寄存器时会因为这一位而返回代表配置失败的false,但是demo中由于并不读取该返回值所以代码仍然会继续运行,所有想请问一下该位被置1的原因以及这个配置结果可能会造成什么影响?
另外,我在调用TCAN4x5x_Device_SetMode(TCAN4x5x_DEVICE_MODE_NORMAL);后有在canh接到一个上升波形,但是在后续写can报文调用TCAN4x5x_MCAN_WriteTXBuffer(0, &header, data);及TCAN4x5x_MCAN_TransmitBufferContents(0);后并未在canh即canl上接收到波形变化,这可能是由什么原因导致的?