我们的100G光模块 接收信号后,4*25G信号通过 ds250df810的4个通道改善后,通过连接器传给了交换芯片!
之前交换芯片这个100G端口无法link,后面在光模块上调试其rx output emphasis control,从默认3db改为到1db输出到buffer,交换芯片link且没有错包了!
我们这想看能够buffre适配其他光模块,查看论坛中修改了ds250df810中
reg value mask
0x13 0x04 0x04
0x1a 0x00 0x08
交换口能够up起来,但是收包的时候有些的错包!
配置是按照front-port ingress配置,修改其中的ctle几种模式,能够up,但是仍旧是有错包!
是否ds250df810 接收处的信号仍是有过大!
读取0x27 一般为4-7
?