This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TS3L4892 使用与2路DSI(4 对)信号选1使用

Other Parts Discussed in Thread: TS3L4892, TS3DS10224, DLPC3433

您好,

我们使用的TS3L4892用来实现2选1视频信号,2路4对 DSI信号输入,最终选择其中1路作为输出,请问在使用的时候,需要注意那些呢?

有什么建议呢?

谢谢!

  • 您好, 在使用这类开关器件的时候,可能需要更注意的是PCB layout方面的问题 ,避免信号经过开关输出后产生overshoot或者振铃现象.
    因此需要注意下面几点:
    1) 电源耦合电容尽量靠近电源端,走线尽可能端,并且电容的的额定电压要足够.
    2) 输入信号走线也尽可能端, 减少寄生电感和寄生电容, 从而会帮助减少overshoot和振铃现象.
    3) 地平面的处理, 使用一个地平面 , 减少EMI.
    4)差分信号走线, 按照100ohm差分阻抗走线, 减少信号反射.
  • DSI 的时钟 信号通过TS3DS10224 再接到DLPC3433 的DSI。
    可以这样使用吗?