This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

HD3SS6126两级级联问题

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126

因为HD3SS6126是2:1/1:2 多路复用/解复用器,实现支持USB 3.0 和 USB 2.0的4:1/1:4 多路复用/解复用器,有以下两个方案,请问下两个方案都可行么?有什么需要注意的事项呢:

1. 使用3个HD3SS6126,在PCB上一拖二的级联。

2. 使用3个独立的HD3SS6126板卡,级联使用。

  • 您好, 一拖二的话需要 考虑阻抗匹配,第二个方案指的是HD3SS6126并联使用吗?
    建议把您的应用框图附上,看下您的具体应用?
  • 1. 是指输入阻抗匹配、一级HD3SS6126与二级HD3SS6126之间阻抗匹配,以及输出阻抗匹配都需要是90欧姆嘛,这个是知道要注意的,还有其它需要注意的么?
    2. 第二个方案,是指一个HD3SS6126做一个PCB板,3个PCB板间通过USB线连接,级联成4:1/1:4的使用,与方案一的区别只是一个是PCB内级联,一个是PCB外级联,框图都是一样的。
  • 具体应用就是1个host,连接4个device设备,通过sel引脚的不同设置,选择4个device的一个与host建立USB连接
  • 您好,很抱歉现在才给您回复。
    PCB内级联,考虑的是信号线的寄生电容和寄生电阻,串联后增加的寄生电阻和寄生电容都会进入到信号线中,有实验证明,两个开关串联产生的插值损耗是单片使用的两倍。 
    PCB外级联,也要考虑cable的插值损耗,从而降低信号带宽。那选择开关器件的带宽余量要足够才可以。