Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, DP83822I
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, DP83822I
Hi kailyn chen
感谢你的回答
我要问的就是判断外部需要上拉电阻还是下拉电阻
下面第一张图是TI TMS320F28388D开發版的原理图 ,
图中DP83822i 的MII是接到TMS320F28388D
DP83822I MII RX_D0-D3都有接PULL DOWN电阻2.2K
依照你的讲法如果都是同一种电平标准,
可以直接连接,不需要上拉或下拉
TMS320F28388D 电平标准如下面第二张图
DP83822i电平标准如下面第三张图
电平标准可以归纳如下
TMS320F28388D VoH 3.3V x 0.8 大于 DP83822i ViH 1.7V
TMS320F28388D VoL 0.2V 小于 DP83822i ViL 0.8V
表示TMS320F28388D 传送讯号到DP83822i 电平标准没有问题
DP83822i VoH 2.4V 大于 TMS320F28388D ViH 2V
DP83822i VoL 0.4V 大于 TMS320F28388D ViL 0.8V
表示DP83822i 传送讯号到TMS320F28388D 电平标准没有问题
所以应该不需要加PULL DOWN 电阻 , 但是不加讯号拉不下去
请问为何呢?