你好
目前使用DS90UB954+953,CPU是海思Hi3516,使用过程中发现有部分板子存在低概率掉帧问题,读取Hi3516 ISP 错帧相关寄存器掉帧率大概为1/10W左右。
参考”Power-over-Coax Design Guidelines for DS90UB953-Q1 ”文档,试过调整POC滤波电路调整磁珠和电感的型号,结果有变化,但效果不理想,无法完全解决掉帧问题。
目前954端POC滤波电路配置为NLCV32T-100K+MPZ1005S331+MPZ1005F470(完全参考EVM板的配置),953端为NLCV32T-100K+BLM18HE102+BLM18HE102+MPZ1005F470
请问:
1.目前是通过读取Hi3516的掉帧信息判断是否掉帧,测试时间较长,往往一小时甚至一天才能发现掉帧,不知道有没有办法快速复现出问题。
2.试过BIST功能,954寄存器配置是 0x4c:0x01;0xb3:0x01,然后读取0x57一直为0,碰触信号线或者哪怕把FPD-link座子的信号脚对GND短路0x57也一直为0,不知道设置是否正确。
3.对于目前掉帧的情况您有什么建议?
谢谢!