This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

采用LMH1218采集眼图问题

Other Parts Discussed in Thread: LMH1218

你好,

在使用LMH1218做12G SDI过程中,想通过lmh1218眼图功能看信号质量,看snlu174b.pdf文档《lmh1218 programming guide》,上面4.2.10说了读取4096字节数据的方法,但是不知道怎么把它显示成lmh1218数据手册图7或者图8的样子?

烦请知道的帮助回答。

提前感谢你的热心帮助。

  • 您好,应该是使用的SIGCON ARCHITECT这个software。这个软件中有Eye monitor, 其中可以将RAW data和Destiny 导出来, 就生成了Figure 7和Figure8的眼图情况。

    www.ti.com.cn/.../SIGCONARCHITECT
  • 非常感谢你的回答,还有一个细节问题需要请教。

    我如何排列读出的4096数据?RAW格式对数据排列的要求是什么?
    1.是按字节方式排列?MSB在前,还是LSB在前?
    2.还是按16进制16bits排列?
    或者其他什么方式?

    谢谢!
  • 您好,排列要求应该是按照MSB在前,还是LSB在后的顺序, 参考snlu174b.pdf文档《lmh1218 programming guide》中Reg25&26的MSB/LSB of EOM counter。在每个Reg25/26的数据读取之后依次采样每个数据点,在下一个数据点可回读之前,需要有一个等待的时间,这是因为在读回Reg25/26之前需要检查下Reg24 bit0的状态。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。