Other Parts Discussed in Thread: LMX25413030EVAL, LMX2541
请问,使用LMX2541SQ3030E配置产生500M时钟输出时,该芯片的20脚FTEST/LD能成功拉高,但输出时钟有严重谐波和其他的一些疑惑,烦请解答。
软件配置寄存器和相关参数如下:
图1
图2
图3
硬件设计如下:
图4
产生的问题如下:
问题1、时钟管理芯片输出的500M时域波形用带宽为1G的示波器观看图4的RFOUT引脚Cm37电容交流耦合后面(同轴线测试),波形有些许变形,会与什么因素有关?
问题2、使用频率计对该500M时钟进行测试,采集时间为200ns,P-P为0.9Mhz,std为0.18Mhz。感觉std测试结果偏大,请问该测试结果是否正常?如何评价输出时钟的性能?
时钟芯片的时钟源频率计测试结果如下
问题3、频谱仪测试500M输出时钟信号,如下图,分别在1Ghz,1.5Ghz产生较大谐波,与500mhz相差20db左右。
我们又通过飞线,用信号发生器产生50M的正弦信号来代替上述的50M的晶振时钟源,仍然产生较大的谐波,与下图没有明显改善,应该可以排除时钟源的问题。
请问,谐波可能还与哪些因素有关?我们该如何排查解决?VCO的分频系数(本文是6)越大,谐波会越大吗?
问题4、将图1中的分频6改为3,产生1G的输出时钟,按照问题1的方法进行测试,用带宽为1G的示波器观看图4圈红处,得到1G时钟信号如图5,比500M的时域波形要好。图6位频谱仪测试1G时钟输出,仍有2G,3G的谐波,但谐波幅值比500M的要小。
请问,为什么频率越高反而时域特性和谐波特性要好些呢?通过1G和500M输出时钟的对比测试,是否存在设计或配置上的问题?