This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

dp83867 ping 不通。



hi,您好!

       目前我们正在调试 DP83867 的芯片,clk 配置ok,ping 本地ok ,TX 和 RX 有数据包,ping 外网却失败!自动获取ip 也失败。我们还需check 哪里呢?

                谢谢!

  • 您好,
    感谢您对TI产品的关注!下面链接是DP83867 Troubleshooting Guide,希望对您有帮助:
    www.ti.com.cn/.../snla246
  • 您好!
    我看了下 您提供的 Guide,可以确定的情况如下:
    1. Rest_N 复位正常。
    2. 可以正常读写 phy 内的寄存器。
    3. X_I 的clk 是25Mhz,clk_out 为125Mhz,Gtx_clk 为125Mhz , (接千兆网线时)RX_clk 为125MHz
    4. RGMII 使能,RGMII_CTL 值为0x0080.
    5. 1000base 使能。

    我们想 测下loopback 模式, 按照 以下Guide 里 配置 寄存器,但不知道设置好后 如何进行测试,操作过程是怎样的?谢谢!

    1000BASE-T operation in RGMII mode, use the following sequence of register writes:
    1. Write register 0x001F to 0x8000 to apply a software reset.
    2. Write register 0x0000 to 0x0140 to force 1000BASE-T operation.
    3. Write register 0x0032 to 0x00D3 to enable RGMII.
    4. Write register 0x0016 to 0x0004 to enable digital loopback.
    5. Write register 0x001F to 0x4000 to apply a software restart