This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于cdclvc1310和lmk00101

Other Parts Discussed in Thread: LMK00101, CDCLVC1310

亲爱的TI工程师,我现在需要把CPU输出的1.8V-CMOS 24MHz时钟信号分6路给摄像头使用。在TI首页选型结果是cdclvc1310和lmk00101,请问从应用合理性、成本和应用复杂度更推荐哪一款?或者还有更好的推荐吗?

       我有看到CDCLVC1106PWR,但它输出是3.3V。

  • 您好,两款总的来说,电气参数都差不多,对于cdclvc1310来说,没有对输入信号压摆率有什么要求,lmk00101数据手册中有给出,为了达到更好的相位噪声以及jitter性能来看,最好是要求输入信号的压摆率大于2V/ns. 选择这类器件,主要是考虑的相位噪声,jitter等这方面的需求,具体电气参数还是需要比较下二者的datasheet。 价格方面这两款主页显示的价格是一样的。
  • 感谢您的支持和回复。

    我看了cdclvc1310和lmk00101的数据手册,他们都支持2.5/3.3V为其供电。其中输入信号电气特性部分如下:CDCLVC1310要求只有2.5V供电时,才能识别1.8V输入信号的高电平,而LMK00101即便是3.3V供电,也允许输入1.8V单端时钟信号。请问是这么理解吗?谢谢!

      

  • 您好,图片未显示,您是否指的datasheet中的这个描述? 还是其他部分的介绍?
    CDCLVC1310: one can set the core to 2.5 V or 3.3 V, and output to 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V or 3.3 V. Pin programming easily
    LMK00101: The core voltage can be set to 2.5 or 3.3 V, while the output voltage can be set to 1.5, 1.8, 2.5 or 3.3 V.
  • LMK00101:第五页
    CLKin0/0* and CLKin1/1* Input Clock Specifications, (5) (6)

    PARAMETER        TEST CONDITIONS         MIN    TYP    MAX        UNIT

    VIH                       Input High Voltage                *        *        Vdd           V

    VIL                        Input Low Voltage            GND     *         *                V

    CDCLVC1310:第六页

    Single-Ended DC Characteristic (PRI_INP, SEC_INP)(1)

    PARAMETER                        TEST CONDITIONS         MIN    TYP    MAX                      UNIT

    VDD = 3.3 V ±5%                                 VDD + 0.3V             V

    VIH Input high voltage          VDD = 2.5 V ±5%              1.6                 VDD + 0.3 V           V

    VDD = 3.3 V ±5%              –0.3               1.3                          V

    VIL Input low voltage           VDD = 2.5 V ±5%               –0.3               0.9                          V

  • 您好, 您的理解是对的, CDCLVC1310的电气参数显示, 如果1.8V 输入的话, 只能2.5V供电,因为3.3V供电的话,Vih(min)=2V.
    LMK00101的输入电压范围就是0~Vdd,所以3.3V供电也是允许1.8V输入的.
  • 非常感谢您
  • 不必客气,后续有什么问题的话,大家一起讨论。