This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

FPD-LINK III支持线长

Hi

请教下FPD LINK III代支持最多多长的线束,是否可以提供相关文档呢?谢谢!

  • 您好,能够支持的cable长度,需要考虑多方面因素,比如jitter,insertion loss, skew, ISI,crosstalk等都是决定cable长度的因素.

    我们有一篇关于FPD link的cable selection 应用手册,希望对您有所帮助:

    www.ti.com/.../snla229.pdf

  • Hi

    感谢回复。请教参考文档中913,914的cable选择是否可以同样参考到FPD link III中?另外想了解,FPD-Link III的一般支持线长范围有多少,15m是否可以支持?现在主要想评估三代的FPD LINK(如941)谢谢!

  • 您好, 对于您这里提到的941的cable 需求,您参考下这篇帖子, 可能需要涉及到NDA的一些信息, 所以官网上没有找到针对941的cable requirement资料. 您这边方便自己确认,还是我这边帮您确认?
    e2e.ti.com/.../ds90ub941as-q1-cable-requirement-of-941


    对于cable 长度, 通常来说,FPD linkIII能够支持到15m的长度, cable length是和cable的插值损耗和回波损耗, 频率等决定的,948的datasheet中Table7-6 列出不同像素时钟下, cable 插值损耗和cable length的对比情况, 可以看出170Mhz的pixel clock下, 能够支持10m的长度,那么适当降低pixel clock, 15m是没问题的, 再比如FPD linkIII的DS90UB953+DS90UB954, 也是能够支持到15m的长度. 941的datasheet中没有给出相关信息, 但我认为15m的话应该是没问题的,距离再长, 可能就比较危险了.
  • 您好,您这边可以直接发我文档吗?我是TI员工,还是需要我自行发送邮件去申请?谢谢!
  • 您好,需要您这边自行发送邮件去申请哈. 谢谢.