This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [常见问题解答] USB 3.0 redriver – 客户遇到的基本问题

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

主题中讨论的其他器件:TUSB1002A

客户在使用 USB3.0 redriver时遇到哪些基本问题

1:在连接器旁边使用 USB 3 redriver时的正确交流耦合值(以 TUSB1002A 为例)

USB 连接器至 TUSB1002A RX 引脚的三个实施选项:

1.直流耦合 TUSB1002A 的 RX 引脚至 USB 连接器。无 330nF 电容器,无 220kΩ 下拉电阻器。

2.带330nF 电容器和220kΩ 电阻器,如图 18 所示。220kΩ 电阻器的用途是从 USB 连接器中移除 USB 设备后,在 250ms 内使电容器放电。

3. 220kΩ电阻器的线头可能会导致阻抗不连续性,从而对性能产生负面影响。假定外部元件的泄漏电流很大,足以使电容器放电,则可以选择330nF 电容器而无需 220kΩ电阻器。

2USB3 redriver的放置位置。

  遵循 HS 信号布局指导原则可使 TUSB1002A 能够恢复来自主机或设备的走线长达8 英寸的信号( FR4 典型布线)。此外,从 TUSB1002A 到 USB 连接器的 FR4 布线最长可为 4 英寸。这些建议的最大布线长度是假定主机/设备提供 -3dB 的去加重,并且有一个兼容的接收器,可以减少 USBIF 为电缆 + 主机/设备预算的 14.5dB 损耗。通过调整主机/设备的均衡、去加重和 VOD 设置,这些最大布线长度可能会延长。工程师应与主机/设备制造商合作以确定最优设置。

  • 我们建议您始终在发布新问题之前先搜索 E2E。  E2E 已经拥有数十万个已得到解答的话题。  这通常是解决问题的最快方法。