This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Schematic review



Hi,

能帮忙review一下附件的原理图吗?帮忙看看下面的问题。非常感谢支持!

1。图中晶振是否需要, 如果需要选用有源还是无源

2。整个原理图与MCU通信目前我只用了两根信号线( IICSCL  IICSDA ) 。请问其它还需要吗

3。IDX MODE BISTEN RSVD PDB VDD_SEL 这几个地方原理图是否正确

4。理论上954CLK是不是只需要一组即可, 留哪一组更合适

5。整个原理图使用了三组电源  3.3V 1.8V 1.1V    请问目前分列对吗

6。目前剩余脚位有遗漏必要功能脚吗,部份空脚是做浮空还是对地处理

7。CMLOUT+ CMLOUT-是否需要外接目前是浮空未使用

8。同轴部份跟摄像头供电部份是否合理

9。VDD_SEL该如何运用

10。GPIO3/INTB该如何运用 是否需要接入MCU

90UB954.pdf

  • 您好,关于您的问题,首先DS90UB954有EVM板, 电路可直接参考EVM中的schematic,请参考P38:
    www.ti.com/.../snlu223b.pdf

    1. 晶振需要,可以是无源晶振,接在XIN和XOUT引脚上,也可以使用有源晶振,直接接在pin5 XIN/REFCLK,也就是使用REFCLK。
    2. 通讯接口是I2C的这两个引脚.
    3.IDx上的上下拉阻值不同决定了从机地址的不同。这个可以根据Table15 去配置就好。
    BISTEN和 RSVD直接下拉是没问题的,BISTEN上拉的话,是启动自检模式,如果不需要,可直接下拉。 RSVD不能上拉, 直接下拉到地即可。
    PDB我是建议使用MCU的GPIO去控制它的上电时序。 VDD_SEL您这里也是下拉,使能内部1.1V LDO,给VDD11上电使用,是可以的。
    4. 这个要看您是需要配置什么样的输出,是使用one lane clock+4 pair data还是two lane clock+two pair data 的输出,您可以参考P147的几个应用的例子,然后决定是使用哪种输出模式,如果只需要1lane output,one lane clock+4 pair data, 那么不用的clock组可直接悬空。
    5. 您的这个问题,是想确认下,哪些引脚使用1.8V供电,哪些使用3.3V和1.1V供电是吗?
    6.通常不用的输出引脚可直接悬空, 输入引脚不建议直接悬空,不知您这里具体提到哪几个不用的引脚?
    7. CMLOUT这对差分对我建议按照EVM user's guide中的连接方式,以便后续在进行debug的时候使用,作为测试引脚.
    8. 建议参考EVMuser's guide中的电路.
    9. 如问题2, VDD_SEL的高低电平决定了是否使能内部1.1V LDO ,如果使能了可以给VDD11供电,如果disable,使用外部供电.
    10. GPIO3/INTB建议上拉4.7KOhm到VDDIO.