This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UH948-Q1: DS90UH948-Q1EVM

Part Number: DS90UH948-Q1
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

想詢問DS90UH948-Q1EVM User's Guide這份文件中.在1.12 Typical Connection and Test Equipment部分.問題如下:

1.在1.13有列出一些設備.是否都需要?

2.有列出的設備.是否有推薦的型號?

3.是否能提供測試方法?

以上為目前想詢問問題.謝謝!

  • 您好,如果要使用ALP GUI来帮助对寄存器进行配置, 是需要Aardvark或USB2ANY 的.

    如果您购买了UH948的EVM板的话, USB2ANY是和EVM板一起的. EVM板子里包含USB2ANY adaptor的.

    您是打算使用自己的板子测试还是打算购买EVM板? 如果购买EVM板的话,测试方法的话, 可以直接参考EVM user's guide.

     

  • 自己的板子测试,.你提到参考EVM user's guide沒看到有提供相關測試方法

  • 您好,自己的板子的话, 不需要参考EVM user's guide的步骤了.

    首先硬件连接好之后,确认没问题之后, 开始对一些模式的引脚配置和寄存器的配置, 配置好之后,确认主机是否能正确读取Ser和Des的ID address. 然后就是确认I2C pass through, Ser和Des的lock状态, 检查是否CRC error. 都没有报错之后,确认UH948是否能正确输出.